Ajout de clients sans fil au réseau
Après avoir attribué un nom au réseau de votre classe et configuré les points d'accès, vous devez associer vos clients sans fil au réseau. La manière de réaliser ce processus est différente selon si vous disposez ou non de stations d'accueil qui vous permettent d'utiliser plusieurs unités et clients sans fil en même temps.
• | Si vous disposez d'une station d'accueil, branchez les adaptateurs aux unités, puis insérez les unités dans une station d'accueil qui est connectée à votre ordinateur. |
• | Si vous ne disposez pas d'une station d'accueil, branchez les adaptateurs sans fil aux unités. |
1. | Suivez les instructions à l'écran pour connecter les unités à leurs adaptateurs sans fil et/ou à leurs stations d'accueil, puis cliquez sur Suivant. |
La boîte de dialogue Ajouter des clients sans fil au réseau de la classe s'ouvre.
Le point d'accès trouve les clients disponibles et en dresse la liste dans la boîte Clients disponibles. Le point d'accès peut prendre jusqu'à six minutes pour trouver tous les clients disponibles. Vérifiez le nombre de clients disponibles pour vous assurer que tous les clients soient répertoriés.
2. | Suivez les étapes a, b et c sur toutes les unités TI-Nspire™ qui ne sont pas insérées dans une station d'accueil. |
a) | Allumez chaque unité. |
b) | À partir de l'écran d'accueil de l'unité, sélectionnez Réglages > Réseau. L'unité répertorie les réseaux disponibles qui se trouvent à portée. |
c) | Sélectionnez le nom que vous attribuez au réseau de votre classe et cliquez sur Connecter. |
3. | Sur l'écran Ajouter des clients sans fil au réseau de la classe, sélectionnez les clients sans fil que vous souhaitez ajouter. |
• | Pour ajouter tous les clients répertoriés disponibles, cliquez sur Tout ajouter. |
• | Pour ajouter des clients particuliers, sélectionnez l'identifiant d'un client à la fois, puis cliquez sur Ajouter. |
Important ! Les clients ne font pas partie du réseau de la classe jusqu'à ce que vous terminiez cette étape pour les ajouter.
4. | Cliquez sur Suivant pour associer les clients sans fil avec le réseau de la salle de classe. |
Le logiciel associe les clients sans fil connectés avec le réseau de la salle de classe. Lorsque le processus est terminé, la boîte de dialogue Configuration terminée s'ouvre.
5. | Sélectionnez Sauvegarder mon réseau de classe pour enregistrer une copie de la configuration du réseau de votre salle de classe. |
Les informations relatives au réseau qui sont enregistrées comprennent la liste des identifiants des clients sans fil, le nom du réseau, ainsi que le canal et le pays sélectionnés sur le point d'accès.
L'enregistrement d'un réseau vous permet de recharger la configuration ultérieurement à l'aide du gestionnaire du réseau. Par défaut, le fichier est enregistré dans le dossier My Documents/TI-Nspire/Navigator Network (Mes classeurs/TI-Nspire/Réseau du navigateur).
Pour terminer sans enregistrer une copie de sauvegarde, sélectionnez Ignorer la sauvegarde.
6. | Cliquez Terminer pour terminer la configuration. |
Remarque :vous pouvez ajouter ultérieurement d'autres d'adaptateurs sans fil au réseau de la classe à l'aide du gestionnaire de réseau.